This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:正电源电流数据表更新

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1221912/ts5a3159a-positive-supply-current-data-sheet-update

器件型号:TS5A3159A

团队、您好!

我的客户只需要对 TS5A3159A 正电源电流的1.8V 电压数据表条目进行澄清即可

在其数据表(SCD200F 2018)中、5V、3.3V 和2.5V 的电源电流被提及为大约10nA、但是在第10页、1.8V 的输出电流被列为5uA! 请再次确认5uA 是否正确或其为错字(应为5nA)? 另外、为什么在第12页中、图9和10中以 uA 范围给出了供应电流?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

     对于1.8V 输出、电源电流应为5纳安。  此外、数据表中的图形也应在 nA 范围内。 我们很快就会对数据表进行这些更新。

    谢谢。 此致、

    Kameron