This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将内核中 eth0的速度设置为100m。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1221240/how-to-set-the-speed-of-eth0-to-100m-in-a-core

尊敬的 TI

   定制电路板、此开关作为 MAC 通过 SGMII 连接到 MAC。 内核是具有 vMAC 的 Linux。 默认速度为1000M。

   因此、它在内核 eth0中是1000M。

问题:

      如何将 eth0的速度设置为100m?

带 SDK8.4的 TDA4

谢谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望以最高速度100Mbps 将100Mbps 流量从 A72发送到 CPSW-9G

    但 A72 Linux 无法将速度设置为100M、  

    如何将连接到 Reltek Switch 的端口设置为100Mbps