This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:器件未上电时 TMUX1134源极引脚状态

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1220916/tmux1134-tmux1134-source-pin-status-when-device-is-not-powered

器件型号:TMUX1134

我在一个电路板上使用了 TMUX1134、该器件将多个源极(S1A、S2A、S3A、S4A)引脚分支到连接到单独电源板的连接器。 在使用 TMUX1134为电源板供电之前、电源板应首先开启。 从电源板的角度来看、TMUX1134未通电时这些电源引脚的状态如何? 是高阻态还是其他状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚上没有断电保护功能。 VDD 有内部 ESD 二极管;绝对最大额定值禁止电压高于 VDD + 0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这就像是具有到 VDD 和 GND 或只是 VDD 的内部二极管的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 始终存在二极管。 (但绝不会施加带电或无电的负电压。)

    未上电时、二极管形成与 VDD 的低阻抗连接。 因此、施加电压可以为开关以及连接到 VDD 的任何其他器件部分加电