This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:内部电荷泵和毛刺的频率范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TMUX154E, TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1219635/tmux136-frequency-range-of-internal-charge-pump-and-spurs

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: TMUX154ETS5A9411

您好、我想知道电荷泵在哪个频率运行、是否有任何频谱图显示它产生的杂散。 询问是否可以将其用于在测试板上的外部时钟或晶体(32MHz)之间切换。 或者是否有更好的多路复用器适合在晶体(低电容+合理的低 Ron)之间切换?

BR ESA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ESA、  

    TMUX136的时钟是一个低于1MHz 的时钟。 我认为这不应该是一个问题,因为时钟,但对于一些其他选项,没有泵,取决于你画线'稳定低',但 TMUX154E 可以在这里工作(6ohm , 7.5pF , 900MHz BW)或 TS5A9411 (10 ohm , 8.5pF, 100MHz BW) 也是非电荷泵解决方案。

    谢谢。
    Rami.