This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574

Guru**** 2553330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1218923/tmux1574-tmux1574

器件型号:TMUX1574

尊敬的 TI

我们使用 TMUX1574PW 项目。

 

如果多路复用器 IC 的 IO 电压输入不同、这一点很重要吗?

 

可以在下图中找到吗?

S1_A - 1.8V  

S1_B–3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关可以处理模拟信号。 对于大多数开关、只要电源不低于信号、这就没有问题。 TMUX1574支持更高的信号电压;请参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ladisch

    感谢您的反馈

    我有疑问。

     在我们的设计中、 电源电压和信号电压相同。 有可能吗?  

     正如我所知、在您的文档中、如果由3V 供电、信号范围为0V ~5.5V。  

    谢谢

    Taegon.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、这是可以实现的。 (TMUIX1574支持比其他开关更大的信号电压。)