This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:Sx 引脚上的上拉电阻器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1218710/tmux1308-q1-pull-up-resistor-on-sx-pin

器件型号:TMUX1308-Q1

您好、专家:  

我想与您确认一下、我们是否可以在 Sx 引脚上连接一个上拉电阻器、以便在模拟开关关闭时实现默认的高逻辑电平?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、这是可以实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    要使用该器件实现默认的高电平逻辑、请在该器件的 EN 引脚上放置上拉电阻器。

    S 和 D 引脚用于传递信号而不控制多路复用器。

    如果 您需要进一步的帮助、请告诉我!

    此致、

    Kameron