This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:如何分辨 HC4051的高阻抗

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051-Q1, TMUX4051, SN74HC4851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1217700/sn74hc4851-q1-how-to-tell-the-high-impedance-of-hc4051

器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX4051-Q1SN74HC4851

大家好、

我的客户想要使用 HC4051、如下所示。 但他们希望确保微控制器如何识别 HC4051的高电平电压、低电平电压和高阻抗(ChannelX 悬架)。  高电平电压和低电平电压似乎很容易分辨 、但我不知道如何分辨 HC4051的高阻抗。 您能提供您的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在微控制器输入端配置一个下拉电阻器和一个上拉电阻器。 如果电压发生变化、则信号具有高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A/D 输入信号是什么信号? 例如、 MCU 的高电平电压约为5V、MCU 的低电平电压约为0V。 如果 有 ChannelX 悬架、A/D 输入信号会得到什么信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    开关处于高阻抗 或 关闭状态(通道 X 悬架)由 使能引脚上施加的电压(PIN6)决定。 它是器件上的控制引脚之一、可用于选择哪个输入连接到输出。

    在该表中、您可以看到、如果使能引脚(INH)接收到 高电平信号、则通道将处于高阻抗状态  或关闭(通道 X 悬架)。

    如果设备处于通道 x 悬架中。 则 A/D 输入将大约为0v。

     如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kameron:

    COM 引脚和通道引脚之间是否有 MOSFET? 根据客户的要求、如果通道 X 的电压发生变化、比如24V 到10V、那么输出信号 COM 会发生变化吗? 在此应用中、客户需要确定3个电压电平、低电平电压(0V)、高电平电压(24V)以及0V 到24V 之间的电压。 因此、我们需要了解 从 Y0传输到 COM 的信号传输原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    是的、COM 引脚和通道引脚之间有一个 MOSFET。 所有 TI 多路复用器都是无源模拟开关。  这意味着它们可以将信号从0v 传递到 VCC,从输入(通道 x)传递到输出(COM 引脚)。

    根据客户要求,如果通道 X 的电压发生变化(例如24V 到10V),输出信号 COM 是否会改变?

    例如、如果输入电压从3V 变为4V、我们将看到输出为4V、但 如果您要在24V 至0V 之间传递信号、我建议改用 TMux4051-Q1。 这些产品之间有很好的比较  

    https://www.ti.com/compare-products/?id=520&type=GPT&partList=TMUX4051-Q1,SN74HC4851-Q1&columnList=3318,1143,480,3306,3307,1389,3143typ,3127typ,3193max,192typ,1611,1192,2954,2955,1130,261011,2192,-4

    最后重申一下、这是一个模拟 多路复用器、它可以发送24V 至0V 的任何信号以及其间的任何信号。

    谢谢。此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron、

    感谢您的答复。 tmux4051 电源电压似乎小于 SN74HC4851。 我认为客户不能接受此设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    Tmux 4051-Q1具有更宽的电源范围。  5V 至24V。

    而 sn74hc4851的电源范围为2到6V  

    客户是否使用特定的电源电压?

    谢谢!