This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:阻抗设置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1217810/ts3ds10224-impedance-setting

器件型号:TS3DS10224

大家好、

客户正在使用 TS3DS10224RUKR 芯片、Intel 的设计方案要求将输入阻抗设置为70欧姆、将输出阻抗设置为100欧姆、这款芯片是否可以这样使用? 如果建议遵循 Intel 的设计要求、或将输入和输出设置为85欧姆、请保持输入和输出阻抗一致。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shengyue、

    由于我们的模拟多路复用器是无源器件、因此 Sx 引脚和 Dx 引脚没有输入或输出阻抗。 对于 TS3DS10224、我们有一个 Ron、即13Ω Ω(典型值)、它将是开关打开时信号上的 S 到 D 的有效电阻。

    英特尔设计应该没问题

    谢谢!

    Kameron