This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果使用 VLAN 时 MTU >1496,数据包将丢失。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1216577/it-will-lost-packages-if-mtu-1496-with-vlan

亲爱的 Semon

   在调试过程中、如果 MTU 大于1496且使用 VLAN、则会丢失数据包。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    请提供有关您正在使用的设备的更多信息。

    和/或引用与此次查询相关的另一个 E2E 主题。  

    谢谢!

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Leonard  

     它在更改后正常工作  CPSW_HOSTPORT_RX_MTU_DEFAULT to 1522U from 1518U

    thanks!