This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:S 参数模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1213557/ts3ddr3812-s-parameter-model

器件型号:TS3DDR3812

我想知道您是否具有 TS3DDR3812RUAR 的 S 参数模型。 我在线仅查看 HSpice 和 IBIS 模型。

此致、

- Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shriram、

    我们没有根据该器件的器件建模 s 参数。 但是、我将与我们应用团队的其他成员讨论、并 附加根据模拟结果创建的参数文件。 需要明确的是、这不是 经过实验室测试的器件产生的结果。

    我希望这会  

    谢谢。
    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kameron、很感激。 这对于估算系统中的插入损耗和阻抗不连续性非常有帮助。

    此致、

    - Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shriram:

    我们的团队 S 参数模型专家现在非常出色,我们将在他几天后返回时为您提供所需的一切!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 是的,下周早些时候是好的。 我最早会提出请求、因为我们正在进行的电路板设计仿真需要这些文件。

    此致、

    - Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TS3DDR3812_5F00_FULL.zip

    嘿、Shriram、

    请参阅随附的 TS3DDR3812参数文件

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    附加的文件似乎为"SNP"格式。 您能否说明文件中的端口数? 这应该是 s2p 吗?

    此致、

    - Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shriram、

    很抱歉未能更清楚。 这是完整的 s 参数文件、如 Kameron 所述、它是从模拟结果创建的。 SNP 具有所有36个端口。

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的澄清。 您是否有可以使用的端口映射文件? 我不清楚 SNP 文件中的端口映射。

    此致、

    - Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shriram、

    此端口映射可使用重复

    1.通道上源极(Bx)
    2.关闭通道源 (CX)
    3.通道漏极(AX)

    实际上、只要您遵守相同的惯例、就可以切换 Bx 和 CX 通道(因为这些通道可以是反向逻辑)。

    下面是一个端口映射文件:  

    e2e.ti.com/.../TS4DDR3812_5F00_Port_5F00_mapping.txt

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Rami。 这确实非常有帮助。  

    不过、我正在查看 Hyperlynx 中的 S 参数、并观察到 SNP 中只有32个端口、而不是36个。 您是否也能在结束时检查一下?

    此致、

    - Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shriram、

    对不起!
    试试这个

    e2e.ti.com/.../3240.TS3DDR3812_5F00_FULL.zip

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 感谢您的及时回复!

    我会继续、关闭这个 TT、因为我相信我拥有我需要的一切。

    此致、

    - Shriram