This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G53:NLAS1053的替代品

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1215380/sn74lvc2g53-replacement-for-nlas1053

器件型号:SN74LVC2G53

专家、您好!

我们是否可以提供 SN74LVC2G53DCUR 和 NLAS1053USG 之间的比较表? 此外、引脚3和 on-semi 之间存在差异。 我们是否可以提供共同布局建议? 还是使引脚3保持断开状态? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    是否有您需要比较的特定参数? 有关常见参数的比较、请参阅下面的。  

     

    主要规格

    幻灯片 SN74LVC2G53DCUR  

    OnSemi NLAS1053USG.

    配置

    2:1、1通道

    2:1、1通道

    电源电压范围

    1.65V–5.5V

    2.0V–5.5V

    封装/引脚数

    VSSOP (8)

    US8 (8)

    与带宽的关系

    300 MHz

    170 MHz

    导通电阻(典型值)

    6.5欧姆

    28欧姆

    导通电容(典型值)

    19.5pF

    20pF

    温度范围

    40°C 至85°C

    55°C 至125°C

     

    在这种情况下、TI 器件上的引脚3需要连接到地。 其他类似器件具有相同的布局- 2个接地引脚、这需要遵循相同的惯例。  

    谢谢!

    Alex