This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:像 TMUX646一样、适用于 SPDT 开关的更多通道

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1215516/tmux646-more-channels-for-spdt-switch-like-tmux646

器件型号:TMUX646

您好!

我知道您是否都有超过10个具有与 TMUX646类似规格的 SPDT 通道?

优先使用16或20个通道。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需大型高速开关。 您必须组合2×TMUX646。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woon、

    正如 Clemens 提到的、如果您需要规格(尤其是带宽)和2:1的配置、比如 TMUX646、我们不具有通道数大于10的 SPDT 器件。 您需要使用2个 TMUX646器件。  

    谢谢!

    Alex