This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:用于720Mbps/通道或高达1.6Gbps/通道的 MIPI 信号的多路复用器/多路信号分离器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1214826/tmux136-mux-demux-for-mipi-signals-of-720-mbps-lane-or-up-to-1-6gbps-lane

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

大家好、

我们的客户想要确认 TMUX136是否可用作 MIPI 信号的多路复用器/多路信号分离器、频率高达720Mbps /通道或1.6Gbps /通道。 如果没有、我们是否有适合他要求的多路复用器?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    几年前、我们针对 E2E 上发布的此器件实际上有一个非常类似的主题! 参见此处: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/917915/tmux136-support-mipi-dsi?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tmux136%2520mipi# 

    请告诉我、这是否解答了您的问题、或者我是否可以为您提供更多帮助!

    谢谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。

    我之前看到过 E2E 线程、但不确定  TS3DV642和 TMUX136是否 支持 720Mbps/通道或高达1.6Gbps/通道。 您能确认吗?

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    明白了! 因此、TS3DV642和 TMUX136通常支持这些数据速率。 它们是非常高带宽的器件、因此支持这一点应该没有问题-您需要注意的主要事项是在多少条线路上支持多少个信号(例如、总共8条线路上2个信号电平)。  如果您还没有看到、我们还提供了一个 常见问题解答 、用于 根据所使用的总线路来精确计算所需的最小带宽。

    看看,让我知道,如果你需要任何其他东西!

    谢谢!

    Alex