This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:用于替代 NC7SB3157P6X 的4kV SPDT 解决方案

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TPD1E6B06, TPD1E10B06, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1214200/sn74lvc1g3157-4kv-spdt-solution-to-replace-nc7sb3157p6x

器件型号:SN74LVC1G3157

专家、您好!

您可以建议使用 ESD HBM 4kV 解决方案来替代 NC7SB3157P6X 吗? 我快速搜索了我们的产品、它们都是2kV HBM ESD 解决方案。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    今天我们将在达拉斯的复活节假期。 我们的应用团队将于10月4日星期一回复您

    谢谢!
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    SN74LVC1G3157是相较于  NC7SB3157P6X 的最佳建议。 但正如您观察到的、 SN74LVC1G3157 为2kV。 我们建议 在外部端口附近使用一个分立式保护二极管。 这将提供最佳的保护级别、甚至比 NC7SB3157P6X 都好得多。  

    假设您使用的是5V 或5.5V 电源、则建议使用 TPD1E10B06或 TPD1E6B06等器件。  

    如果您对非引脚对引脚替代产品持开放态度、 那么 TMUX1219可能是更好的选择 、它具有更低的电阻、支持1.8V 逻辑和失效防护逻辑。 但 NC7SB3157P6X 不会。  

    谢谢。

    斯蒂芬