This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:TS3L501E 对以太网信号的电阻+电路建议

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1213222/ts3l501e-ts3l501e-resistance-to-ethernet-signals-circuit-recommendations

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

您好!  

我们的一个设计电路使用 TS3L501E 来交换两个以太网。 我有以下问题:

  1. 这里的帖子 说: " 是、  在器件未完全通电时驱动以太网线路会损坏器件。 "这是否意味着、如果 IC 未通电、并且其中一端连接 RJ-45连接器(另一端连接路由器)、IC 是否会 损坏? 同样、如果我们通过 PD 引脚拉至低电平来关闭器件电源。
  2. 我们的电路使用5V MCU。 以下电阻分压器电路是否可用于驱动 SEL 和 PD 引脚(从5V 转换到3.3V)? IC 的电源保持在3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您问这个问题! 请在下面查看我的回答:

    1)

    该器件可以在两侧连接、只要 IC 关断(VCC = 0V)时任一侧都不存在信号。 这与它们是刚刚连接到 RJ-45还是路由器无关、问题在于它们是否已连接并在 IC 未通电的情况下将信号应用到 IC。  

    2)在控制输入中使用该分压器将电压电平降至可用电平是可以的、但此处不需要。 此器件可在控制引脚(PD 和 SEL)上处理高达5.5V 的电压、因此您可以保留5V 信号并且完全不使用分压器

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    那么是否可以在 IC 关闭(未通电)的情况下施加信号? 这是我最担心的一点  

    2.我看到 SEL 引脚的电压为最大5.5V,但未提及 PD 引脚速率。 相同的额定值是否适用于 PD 引脚?

    3、下面的帖子提到了 IC 不支持负电压。 我想多路复用以太网信号、即一个 RJ-45到两个 RJ-45。 我认为以太网确实具有负电压、所以使用此 IC 可以实现吗?

    e2e.ti.com/.../ts3l501e-is-it-possible-to-use-ts3l501e-to-mulitplex-signals-on-rj45-cable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rami 目前不在办公室、因此他将在明天或最晚周一回来时作出回应。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、当 IC 关闭时、正如在信号通道中未选择的那样、您当然可以将信号应用于未选择的通道。  
    (不过、  这里的 e2e 表示您甚至可以在 VCC = 0V 时使用它)

    2) 2)是的、这适用于 SEL 和 PD 引脚。  

    3) 3)您需要将信号偏置到器件可以支持的电平。 如果您不打算偏置、我们可能需要找到支持负电压的多路复用器。 通常、这将是双轨多路复用器(VSS 和 VDD 电源)。 虽然我们确实有一些多路复用器可以通过单个正电源支持负信号(请参阅 TS5A22362)、但这些器件的带宽会成为问题、因为它们是低于20MHz 的器件。 如果还没有可用的负电源轨、我建议偏置信号。 请记住、偏置后的信号范围仍需介于0和3.3V 之间。 如果无法做到这一点、则需要双轨器件。  

    谢谢。
    Rami.