This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:支持负以太网信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS5L100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1213284/ts3l501e-support-for-negative-ethernet-signals

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS5L100

这与我下面的其他帖子相关:

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1200168/ts3a27518e-ts3a27518ertwr-for-switching-gigabit-network-signals/4528469?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A487458#4528469

该主题给了我一些希望、但其他一些相关文章提到 IC 不支持负电压电平。 由于以太网 LAN 信号包含+电平和-ive 电平、因此上述线程中提到的电路将如何工作! 有什么关于如何多路复用以太网信号的建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kowalski

    因为 IC 不支持负电压电平。     总线上可能需要进行某种直流偏置。

    下面是一个链接、指向在这个非常相同的主题上发表的文章。 它还包含可行解决方案的原理图。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../ts3l500ae-dc-bias-after-ac-coupling-magnetics

    谢谢。此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于以太网信号可以从-2.5到+2.5、因此:

    2.5 +|-2.5|= 5V、大于 TS3L501E VCC。

    您是否认为直流偏置可以适用于以太网?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kowalski:

    进行一些快速研究我的理解是 、您必须使用   发送两个差分电压 +2.5V 或−2.5V 的10BASE-T 发送器。

    我建议使用 TS5L100的3x 进行直流偏置 可能是解决该问题的最佳方法。 该器件将更适合传递0V 至5V 的信号。 如果您需要  TS3L501E 和 TS5L100之间的比较、请告诉我。

    我很乐意提供帮助! 这里还展示了 以太网情况下实施的直流偏置示例。

     e2e.ti.com/.../ts3l501e-is-it-possible-to-use-ts3l501e-to-mulitplex-signals-on-rj45-cable

    谢谢。此致、

    Kameron