This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:使用 TMUX1108进行设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A4624, TS5A6542, TMUX1108, XTR111, TMUX1119, TS5A12301E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1213424/tmux1108-designing-with-tmux1108

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: XTR111TMUX1119TS5A12301E、TS5A4624 、TS5A6542

 团队、您好!
我想使用 TMUX1108设计一个系统。
我有一个 用作传感器输出的模拟电压(0-10V)或电流(4-20mA)连接器端子。
模拟电压或电流可通过 GUI 进行配置。
我计划使用 DAC8050等单通道 DAC、并使用  TMUX1108等多路复用器。
多路复用器的 D 引脚将连接到 DAC 输出、而 S1和 S2引脚将连接到模拟电压或模拟电流输出部分。
0.5V 的 DAC 通过多路复用器连接到同相放大器以获得0-10V。
同一 DAC 的0-5V 输出将通过多路复用器连接到 XTR111等电压电流转换器、以获得4-20mA 的电流输出。
基本而言、我们使用 TMUX1108作为多路信号分离器。
我可以将 TMUX1108用作多路信号分离器吗?

期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、模拟多路复用器是双向的、可以用作多路信号分离器。

    为什么使用1:8多路复用器? TMUX1119会更小、更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    感谢您的答复。
    DAC 输出电压可介于0V 至5V 之间。
    因此、多路信号分离器的导通电阻必须很低。
     TMUX1119的导通电阻 为1.8 Ω。
    有没有导通电阻很小的多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A4624、TS5A6542、TS5A12301E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin:

    我同意 Clemens 器件的建议、还请观看该视频、其中介绍了 TI 的模拟多路复用器双向性  

     https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-features-and-parameters.html

    谢谢。此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您好!
    感谢您的答复。
    我计划使用模拟开关  TS5A4624
    引脚处的控制电压 指定 是3.3V 逻辑。
    V+ 引脚将由5V 电源供电、并将输入信号发送到 com 中所示 将介于0-5V 与引脚之间 常闭 用作 输出引脚
    ( TS5A4624作为多路信号分离器 )
    希望此配置和电压轨能与 IC 最佳搭配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会起作用。 (VIH 足够低、可提供3.3V 控制信号。)