This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:查询 SN74CB3Q3125

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1211452/sn74cb3q3125-query-for-sn74cb3q3125

器件型号:SN74CB3Q3125

你(们)好

在 DS 中、我们提到了数据 I/O 支持0-5V、Vcc 为3.3V。 A=B、因为 OE 为 L。但在下面的第二条曲线中、Vin 不等于 Vout。  

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    这是传播延迟的影响。 您将注意到、Vout 跟随 Vin 的位数为~200ps、下表中该值在 Vcc=3.3V 时定义为0.2ns。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    我的问题是关于电压电平、它不是传播。

    当 OE 等于 L 时、A 将等于电压电平 B 。但在第二种示波器中、A 中的电压 为5V、B 为3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    对不起混乱! 您看到的是开关上的压降。 开关上的压降取决于流过开关的电流量及其内部电阻。 随着电流增加、压降也会增加、从而导致 Vout 低于 Vin。 要点是、在确定确保开关正常运行所需的最小输入电压时、应考虑电压降。 由于这是~2005的仿真、我不确定此仿真使用了哪些条件导致了~1.5V 压降。 我建议通过仿真运行器件来确定必要的 Vin 电压水平。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5V 的压降需要超过开关电流的绝对最大额定值。

    显然、仿真没有正确完成。 真正的器件当然不会将输出钳制到 VCC