This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1212050/ts3l501e-ibis-ami-or-spice-simulation-model

器件型号:TS3L501E

大家好、

好的一天

请帮助提供以下器件的 IBIS/AMI 或 Spice 仿真模型

 

TS3L501ERUAR

TS3V712ERTGR

 

此致

詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    很遗憾、我们没有适用于这些旧器件的模型。  

    借助  这里的 IBIS 模型、您想要实现什么?  TS3L501E 信号路径是无源 FET、无需任何缓冲、因此缓冲器信息模型不适用于信号路径。  IBIS 模型仅适用于经缓冲的 TS3L501E 的控制逻辑输入。

    您还可以使用寄生导通电阻 Ron 和导通电容 Con 建立一个信号路径的简单模型。 如果您想详细了解我们不同类型的开关、请参阅此应用手册 "选择正确的信号开关"

    如果需要 SPICE 模型、可以根据需要在以下链接申请: (7)仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

    谢谢!
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    感谢您的快速回复。

    我已经向我的客户传达了这一信息。

    祝你度过美好的一天。

    詹姆斯