This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3306:SN74CB3T3306DCUR

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1211403/sn74cb3t3306-sn74cb3t3306dcur

器件型号:SN74CB3T3306

我们的一位工程师对 SN74CB3T3306DCUR 有疑问。 请审核并澄清一下吗?

 Question:

  1. 在 Vcc = 3V、Vi = 0.8V 的自然通风条件下、工作温度范围内的最大导通状态电阻(Ron)是多少?
  2. 当 Vcc = 3V、Vi = 2V 时、自然通风条件下的工作温度范围内的最大导通状态电阻(Ron)是多少?
  3. 当 Vcc = 2.3V 至3.6V、Vi = 2V 时、自然通风条件下的工作温度范围内的最小 VOH 是多少?
    对于该问题、最好提供 VCC 与 VOH 的关系图?
  4. 通过 SN74CB3T3306 FET 开关驱动或接收时、上述问题主要源自目标 LVTTL 输入/输出用例。
  5. 该器件的最大 VT 是多少、DS 中提到了 VT、但不提供数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    对于点1和点2 、数据表中仅提供了 Vcc=3V、Vi=0V 时的 Ron 数据。 由于这是一款较旧的器件、因此我们没有用于其他 VI 级别的模型。 我建议通过仿真运行该器件、对 Ron 看起来的样子进行建模、但我怀疑它与数据表中的~7欧姆很接近。  

    对于第3点、我们正在查看与上述内容类似的内容-数据表中仅提供了针对这种情况、VI=5.5V 的模型。 如果您需要查看在不同 VI 级别上的 VOH 外观、建议使用此处所示的其他 VI 级别建模方法。  

    对于第5点、VT+/-分别定义为 VIL/VIH、可在数据表中找到。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Alex