This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1248:SEL 引脚频率范围

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1211386/tmux1248-sel-pin-frequency-range

器件型号:TMUX1248

我想确认的是、该 SEL 引脚可以由一个频率范围为0-30kHz 的 PWM 驱动。

如何确定 SEL 引脚的频率范围(带宽)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们可以从转换时间规格-通道之间的切换时间这一点进行思考。 因此、要找到 SEL 引脚的最大频率、我们需要1/18ns (18ns 是5V VDD 数据表中-40C 到85C 范围内的最大转换时间)、从而为我们提供~55.6MHz、这对于30kHz 频率有足够的余量。 请注意、在较低的电源电压下、转换时间会减慢。  

    谢谢!

    Alex