This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:LMH6586同步检测

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1211269/lmh6586-lmh6586-sync-detect

器件型号:LMH6586

我将4个 LMH6586芯片用于 Stanag3350B 信号、其中 R、B、CSYNC 通道不具有 SYNC、G 通道具有 SYNC。 所以、  

R、G 通道:

Vmin - 0V;  Vmax - 1V

B 通道:

Vmin -(-0.3V);  Vmax - 0.7V

CSYNC:

Vmin - 0V; Vmax - 2V

1) 1) 因为、只有 G 通道具有-0.3V 的最低电压。 需要进行直流恢复、因为它超出了0V 的最小输入限值。

   但其他通道输入电压的最低电压为0V。 可以拉低 Vref 钳位和 Vref 同步、并移除连接到视频输入的交流电容。  

 2) 2)如果我下拉 Vref 钳位并且 Vin 为(0到0.7V)、那么在增益=1时、Vout 为0到0.7V、在增益=2时、Vout =0到1.4V。  

   我可以通过 I2C 配置为这些特定通道禁用同步视频和视频检测、以避免检测标志

3) 3)如果我的输入信号没有同步脉冲(-0.3V)、并且我使用了350mV 的直流恢复电压、如果我的输入电压为0到0.7V、我的输出电压将是多少?   是0V 至0.7V    还是0.3V  至1V   

4) 4)如果我的输入电压为0V 且我具有下拉直流恢复钳位、是否会有任何降级?

5) 5)同时下拉同步和钳位是否可以、或者是否应该存在任何电压差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    对于 R 和 B 通道、由于它们的输入电压处于器件允许的输入范围内、因此可以拉低 Vref 钳位和 Vref 同步、并移除交流耦合电容。 对于 G 通道、您应该保持原样恢复直流、因为最小电压为-0.3V、这超出了允许的范围。  

    2.  你问你是否可以在这里禁止检测国旗? 如果是、这是一种很好的方法。  

    3.如果您的输入信号没有同步脉冲(-0.3V)、并且您使用了350mV 的直流恢复电压、那么输出电压将向上漂移350mV。 因此、如果您的输入电压范围为0至0.7V、那么您的输出电压范围将为0.35V 至1.05V (您建议的0.3至1V)

    4.如果输入电压为0V、并且你拉低了直流恢复钳位、信号应该不会有任何降级。 直流恢复钳位的作用是改变输入电压来满足芯片的需求。 如果您的输入电压已经在 允许的范围内、下拉钳位不应引起任何问题。  

    5.只要输入电压在芯片要求的范围内、就可以同时下拉 SYNC 和钳位。  SYNC 和钳位之间无需特定的电压差、因为它们用于不同的目的。 SYNC 用于检测和处理视频输入中的同步信号、而钳位用于移动输入信号的直流电平、以匹配芯片的输入要求。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Alex!!