This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:音频耳机应用

Guru**** 2379670 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS3A5223, TS5A23157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1209894/ts5a23157-audio-headphone-application

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件:TS3A24159TS3A5223

大家好、  

他们在 NB 耳机插孔输入中使用该模拟多路复用器、

众所周知、市场上的耳机阻抗最低的16欧姆(最坏的情况)

由于我们的 Ron 仅为10欧姆、所以这是一个问题吗? 信号可能会出现一系列衰减。

是否有其他客户以类似的方式使用此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:  

    在这里只想提出一些澄清性的问题- NB 的含义是什么? 流经开关的电流是多少? 您正在使用哪种封装类型?

    如果您要优先考虑的是 降低此处的 Ron 以更大限度地减少信号衰减、那么我们绝对提供适合您的低 Ron 器件! TS3A24159在采用此配置时提供最低的 Ron (0.26 Ω)、同时在250pF 时牺牲更高的 Con。 TS3A5223具有0.45 Ω 的 Ron 和115pF 的 Con。 如果这些内容与此处不符、您可以澄清这些问题、那么我可以在此处推荐其他内容。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NB 指笔记本、

    我想知道是否有其他客户  在耳机应用上使用 TS5A23157 ,

    因为我喜欢说也许这不是什么大问题,我需要经验反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我找到了一个 关于来自  Teksun Microsys Pvt Ltd 的工程师的较旧 E2E、他们希望将此设备用于耳机应用、但除此之外、我不知道目前有任何客户以这种方式使用此设备。  

    谢谢!

    Alex