This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253C:关于 SN74CBT3253C 的查询

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS08, SN74HCS21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1210233/sn74cbt3253c-queries-regarding-sn74cbt3253c

器件型号:SN74CBT3253C
主题中讨论的其他器件:SN74HCS21、SN74HCS08

您好、TI 团队、

我的要求是将1条 UART 线路扩展到4条单独的 UART 线路。 为此、我选择了 Mux SN74CBT3253CD。 UART 线路应处于3.3V 逻辑状态。 根据数据表、多路复用器的 VIH 电平为2V 至5V、VIL-0至0.8。 该逻辑电平是否适合我的应用? 多路复用器的 VCC 设置为5V。  我们要讨论的是原理图、供您参考。 请仔细阅读、并提供您的宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    感谢您在此深入了解 UART 应用! 在查看数据表和原理图后、我认为当前布局没有任何问题。 GPIO 输入 S0/S1的 VIH 和 VIL 电平看起来正常、存在去耦电容器、OE 上存在上拉电阻器。 没有悬空引脚、因此我们无需触摸它。 看起来您也知道这里的逻辑表、因此我无需深入确保了解状态。  

    如果您还需要其他信息、请告诉我!

    谢谢!
    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢的答复亚历克斯。

    这里存在一个一般性的疑问、

    根据 UART 的概念、主机和终端节点都可以发起通信。 对吧?

    如果我们使用这样的多路复用器、由于 S0、S1受主机控制、如何从终端节点发起通信。

    例如、如果为 S0和 S1提供低电平、则在这种情况下 端口= B1端口。 因此、如果 B2的终端节点需要发起通信、这种情况下怎么可能呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用多路复用器无法实现的。

    您可以使用与门(例如 SN74HCS08或 SN74HCS21)组合四个 RX 信号。 但如果两个节点尝试同时进行通信、则这将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。感谢您的即时响应和支持。