This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:S0~S7引脚的耐受电压是多少?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1210156/tmux1308-q1-what-is-the-withstand-voltage-of-s0-s7-pins

器件型号:TMUX1308-Q1

大家好、团队成员

我的客户对我们的 TMUX1308-Q1有一个问题。

当 VDD 中没有电源时、S0~S7引脚的耐受电压是多少? 它是否能够达到16V?

客户想知道在 VDD 未通电时、如果电池电源与 S0~S7引脚短路、设备是否会损坏?

谢谢、此致

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压高于 VDD + 0.5V。这意味着在引脚到 VDD 之间有一个二极管。 施加电压将为器件(以及任何其他连接到 VDD 的器件)加电部分。