This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:使用 LTSpice 中的 TMUX7234模型...

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234, TLV1805, LMH6624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1207597/tmux7234-use-tmux7234-model-in-ltspice

器件型号:TMUX7234
主题中讨论的其他器件: TLV1805LMH6624

大家好、

我需要您针对 LTSPICE 问题中的 TMUX7234模型问题提供帮助。

根据客户反馈、他们 之前在 LTSPICE 中使用过 LMV7217、LMH6624和 TLV1805、这对他们来说没有问题。

但是、TMUX7234模型无法在 LTSPICE 中使用。  

错误消息为"Undefined subcircuit I_VSS error"(未定义子电路 I_VSS 错误)

如果问题得到解决、我们可以获得此插槽、而不是 ADI 的插槽。

请提供帮助。

谢谢。