This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:PTMUX4053PWR 和 TMUX4053PWR 之间的差异

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1205706/tmux4053-difference-between-ptmux4053pwr-and-tmux4053pwr

器件型号:TMUX4053

大家好、

客户想问:

PTMUX4053PWR 和 TMUX4053PWR 的详细区别是什么?

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P 前缀表示预量产器件。 它们可能与已发布的器件不同、但此类差异未发布。 您可以在真实器件尚不可用的情况下使用它们进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisch

    客户希望询问;

    如果 TMUX4053PW 使用±5V 电源、如果 Vin 超过 Vsupply、会发生什么情况。
    与具有反向二极管钳位的传统芯片相同、然后信号通过钳位二极管进入电源吗?

    或者仍会存在其他现象。

    BRS,ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制引脚(SELx、/EN)可以承受过压。 模拟 I/O 引脚(Sx、D)具有钳位二极管、但不具有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这一功能对于您的客户而言是否重要?  

    请告诉我

    谢谢。

    Kameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户观察到 TMUX4053的 Sx 引脚上大约+10V 的脉冲持续了3us (单次出现)。
    他们想知道该脉冲是否会对器件产生任何影响。 目前这个芯片是由±5V 电源供电的。

    BRS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管将钳制电压。

    绝对最大额定值禁止超过30mA 的钳位电流。 −要限制电流、您需要一个至少为(10V≈5V)/ 30mA Ω 167m Ω 的串联电阻。