This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:导通状态电阻

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1206883/tmux1072-on-state-resistance

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件:TS5A23159

您好!

我有一位客户希望对一组连接器引脚进行多路复用、以便将 CANbus 或 I2C 从特定连接器发出。  他们正在 寻找一种具有足够带宽(>100Mhz)和低导通电阻的双通道、2:1 SPDT、IO 可选双向多路复用器、可以在不引入任何延迟或失真的情况下切换 CANbus 信号。

因此他们正在考虑 TMUX1072RUTR。 但是、它的额定导通状态电阻为标称6欧姆、最大18欧姆

问题在于开关的导通状态电阻会影响 CANbus 连接的阻抗、并可能在总线上引入反射/失真。

您是否可以建议其他满足此相同标准但导通状态电阻较低的器件?

谢谢。