This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4516:在 TS12A4516上查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516, TS5A4594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1206374/ts12a4516-query-on-ts12a4516

器件型号:TS12A4516
主题中讨论的其他器件: TS5A4594

您好!

我们 在设计中采用 TS12A4516部件、为 V+和 V-提供5V 电压。

我们怀疑我们是否可以将 GND 连接到 V- 、因为数据表显示这是双电源 IC。

帮助我澄清一下。

此致、

Nandha Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandra:

     TS12A4516器件不能用于单电源情况。 我们不对其进行规格说明,也不能确认其在单电源中的运行情况的任何数据。

    不过、  根据您提供的信息、我们确实提供了 TS5A4594、它更适合您的设计。 其配置和通道数相同、但用于单电源应用。

    谢谢。此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢您的支持、我们得出结论:使用您建议的器件。

    此致、

    Nandha Kumar