This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215RTQR 嵌入式代码&工艺技术&XRay 问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1203444/hd3ss215rtqr-embedded-code-process-technology-xray-question

团队、您好!

HD3SS215RTQR  
我正在为系统推出这些新部件。 我需要填写一些技术核对表。  我确实有几个问题、因为您之前回答过有关不同器件的相同类型的问题、我正在寻求您的支持。

组件是否具有嵌入的微代码? 如果否、(也可以)如果是、制造商如何控制其修订?
此组件的功能尺寸(工艺技术)是否为90纳米或更小?  
该组件在超过50rad 时是否容易受到 X 射线辐射降解的影响? 则提供测试数据将会很好。

HD3SS215RTQR  

IC、视频开关、HDMI 和显示端口、模拟开关/四通道2:1模拟多路复用器56引脚 VQFN

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 技术支持建议我将数据请求发布在此门户上。

    "在对您的查询进行进一步评估之后、我相信与我们的一位产品/应用工程师进行讨论将对您的查询提供很大帮助。 因此,我建议您将您的查询发布到我们的工程师对工程师(E2E)论坛。 E2E 是我们根据产品线任命工程应用专家的地方。 该论坛由我们的专家提供支持、您将立即与他们进行互动。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在嵌入代码或此多路复用器件。

    我 需要检查其他问题。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会继续关注。

    -George Nicolaou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、CQE 家伙本周出了。 我会让你知道,我得到信息。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需担心-感谢您的更新-我会继续保持关注。 :)  

    此致、

    -George Nicolaou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoge:

      感谢耐心,我们仍在收集所有的数据。

      顺便说一下、您刚才提到的是什么 X 射线、2D 还是3D? 我们的 FA 工程师提到、他们从来没有为2D X 射线移动任何参数。

    此致

    布赖恩