This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法通过 BMC051A TPS536C7B1 EVM 上的开关"S2"打开通道 B

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1206184/not-able-to-turn-on-channel-b-by-switch-s2-on-bmc051a-tps536c7b1-evm

器件型号:TPS536C7B

  • J10到 J13配置流 指令集跳转 并将 相位11和12阶0和1配置为通道 B。

 

  

 

  • 接通 S1和 S2后、通道 B 状态关闭并显示高温

 

  •   您能给我任何关于打开两个频道的建议吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    您是否能够在没有通道 A 的情况下打开通道 B?

    如果没有、可以发送配置文件吗?

    此致!
    Ryan