This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4516:电源去耦电容器

Guru**** 2571135 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1205996/ts12a4516-supply-decoupling-capacitor

器件型号:TS12A4516

尊敬的所有人:

我们计划使用 TS12A4516来切换+/- 4V 范围内的双极信号。在我们的设计中、我们将使用+/- 5V 电源、但我们不确定去耦电容器。

在数据表(2009年4月修订的 SCDS236B)上、我找不到有关所需去耦电容器的任何建议。

由于内部结构是 CMOS、我想知道-V 和+V 之间的100nF 陶瓷电容器应该是合适的。

提前感谢

Stefano