This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:端口 B 中的帧丢弃问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1205240/ts5mp645-frame-drop-issue-in-port-b

器件型号:TS5MP645
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646

您好!

MIPI 开关、如下图所示。

我们在摄像头流式传输期间 ,只在 CSI 1端口,在我们的板上有一个残桩的 CSI 1数据对.

MIPI 信号 布线长度(mil)
CSI_1_CLK_P 没有存根
CSI_1_CLK_N 没有存根
CSI_1_D0_P 1 092.91
CSI_1_D0_N 1 096.54
CSI_1_D1_P 1034.316
CSI_1_D1_N 1,040.60

我们观察到、如果我们移除 TS5MP645NYFPR 开关、流处理效果会很好。 仅当开关存在时才出现问题。

您能说明一下背后有什么原因吗?

提前感谢您投入的时间和精力。

谢谢。

Santhoshwaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Santhoshwaran,

    您在这里使用的频率是多少? 您能否提供更多关于您在布局上实际做了什么的见解? 在我看来、您并没有切换 CLK、D0或 D1、而只是将它们短接在一起。 您是否实际上在这里仅切换 CS1和 CS0的 D0和 D1迹线?  
    您还能解释一下存根的含义吗? 这些实际上是残桩还是这些是端口 bB 和 CS1之间的实际布线长度? 存根通常不使用。

    最后、您能否提供有关帧丢弃问题是什么的更多信息? 顾名思义、TS5MP645会以某种方式限制处理器的带宽。 是这样吗? 在这里、您移除多路复用器前后的一些输入/输出波形会很有用。 它是一个1.5GHz 的器件、因此根据您的频率、我认为它应该支持。
    如果这是带宽问题、TMUX646可能适合您。 它将是6GHz 带宽的直接替代产品。 因此、它将为工作频率提供更多的余量、以便更清晰地通过。  

    谢谢。
    Rami.