This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642 HDMI2.1开关

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1204842/ts3dv642-hdmi2-1-switch

主题中讨论的其他器件:TS3DV642

允许 TS3DV642获得高达7.5GHz 的典型带宽。

不过、HDMI 2.1的镍奎斯特频率为 6GHz。

为什么  TS3DV642不支持 HDMI 2.1? 数据表 声明"适用于 HDMI 2.0"

是否有支持 HDMI2.1 8K 的无源开关解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将无源 MUX 带宽设置为数据速率的奈奎斯特频率的两倍或三倍。 在这种情况下、您需要一个能够支持至少12GHz 带宽、不在 TS3DV642支持功能范围内的无源 MUX。  

    我们目前没有支持 HDMI2.1的无源多路复用器、但它在我们的视频产品系列路线图中。

    谢谢

    大卫