This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7436F:数据表澄清

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7436F, TMUX7236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1204861/tmux7436f-datasheet-clarification

器件型号:TMUX7436F
主题中讨论的其他器件: TMUX7236

大家好、

您能否澄清一下 TMUX7436F 数据表中的信息?
在上图中、单电源为8V 到44V、双电源+/-5V 到+/-22V。 在第5页上、写入 VDD 正电源电压最小值为5V 最大值 44V 和电源电压差最小8V (最大 44V、似乎不匹配。
您能解释一下吗?
此致、
Marvin 酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有三个电源引脚:VSS、GND 和 VDD。 (GND 仅用作逻辑信号的参考。)

    正电源电压 VDD−GND 必须至少为5V
    正负电源((VDD−GND)+(GND−VSS))之和必须至少为8V

    使用单电源时、GND = VSS、因此如果 VDD−VSS 达到8V、唯一方法是将 VDD−GND 设置为8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这很有帮助。  我当时正在寻找一种支持单个5V VCC 至 GND 作为电源的器件、因此该芯片显然无法正常工作。  

      TMUX7236是否可以支持单个5V (和9V)电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 请在此处搜索双通道2:1 单路5V 开关: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#p1143=2:1%20SPDT&p480=2&p3306=5