This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:当 OE 引脚为高电平时、输出的状态是什么

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1204342/sn74cbtlv3251-when-oe-pin-is-high-what-is-the-state-of-output

器件型号:SN74CBTLV3251

大家好  

我想 在新设计中使用 sn74cbtlv3251 mux。

B1至 B8引脚为输入、A 为输出。

当 OE (引脚7)为高电平时、输出的状态是什么?

它是悬空、高 阻抗还是拉低?

谢谢

Br、

汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/OE 为高电平时、A 引脚被断开、也就是说、它具有高阻抗。 当没有其他机制设置电压时(例如、上拉/下拉电阻器)、它是悬空的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    Clemens 在这里-当 OE 被拉高时、输出处于断开状态、这意味着它将保持悬空、除非 您通过上拉或下拉电阻器将其手动设置为特定电平。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Alex