This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:A/B 侧 PU 电压

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1203846/sn74cbtlv3257-a-b-side-pu-voltage

器件型号:SN74CBTLV3257

您好!

我的客户申请了1、8V 的 A 侧和 B 侧 PU。

但 DS 显示的 VIH 最小值为2V。

客户设计是否能在我们的器件上正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL 和 VIH 技术规格只适用于数字控制输入(S/OE)。 模拟 A/B 引脚支持任何电压。