This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:在两个电源电压之间切换的正确部件

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1202486/ts5a3159a-correct-part-for-switching-between-two-supply-voltages

器件型号:TS5A3159A

我有两个始终开启的电源、分别为1.8V 和3.3V。 我想确定该器件是否适合在3.3V 电源上工作、并在3.3V 或1.8V (SPDT)之间切换公共电压。 为一些器件提供 I/O 引脚电压、常见电流约为20mA。 这是否起作用?这是最佳器件吗? 共用 IN 引脚、用于切换共用、是一个3.3V 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会起作用。 有关其他可能的选择、请参阅 此搜索