This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:在 TMUX1308中、D 和 Sx 引脚之间是否会有二极管?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1202032/tmux1308-q1-will-there-be-a-diode-between-d-and-sx-pin-in-tmux1308

器件型号:TMUX1308-Q1
主题: TMUX1308中讨论的其他器件

大家好、团队成员

希望您做得好!

对于 TMUX1308-Q1、我的客户有一些问题:

TMUX1308中的 D 和 Sx 引脚之间是否会有二极管?

内部使用了什么类型的开关(什么类型的半导体器件? 它是如何连接的?)?

地址未选通时是否有寄生二极管? 未启用时是否有寄生二极管?

谢谢、此致

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    没有二极管连接 Sx 和 D。该器件(以及我们的所有模拟多路复用器)是无源双向器件。 它们不会驱动信号、只会充当从 Sx 到 Dx 的无源直通路径。 二极管会使该路径短路、并始终使其沿一个方向连接。  

    此器件具有传输门架构、仅包含两个并联的 FET、一个 N 沟道和一个 P 沟道。 请参阅 [常见问题解答] TI 开关和多路复用器使用的架构有哪些类型、如何知道我的器件内部有哪一种? 了解这方面的更多信息。

    当器件未使能或未选择特定通道时、不存在寄生二极管。 不过、数据表中会记录一些泄漏电流和寄生电容。

    谢谢。
    Rami.