This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3125:寻找类似功能的器件支持1通道

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T1G125-Q1, SN74CB3T3125, SN74CB3T1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1201188/sn74cb3t3125-looking-for-similar-functionality-device-support-1-ch

器件型号:SN74CB3T3125
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T1G125、SN74CB3T1G125-Q1

您好!

您是否有任何建议的与 SN74CB3T3125 (4Ch)功能兼容且仅支持1CH 的器件?

我已找到 SN74CB3T1G125 (1CH)和 SN74CB3T1G125-Q1 (1CH)形式、但我不确定这是否是同一个系列器件、但通道数量有所减少?

我的客户的应用正在进行1PPS 电压电平转换、 他们 希望 CIO、Ron、Tpd 可以尽可能小。

因为信号的上升时间至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源电压和目标电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、SN74CB3T125是 SN74CB3T3125的单通道版本、推荐使用。

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    输入电压电平将高达5.5V。

    目标电压电平为3.3V。

    此应用是 G.8271时间同步接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我  在 TI.com 上找不到 SN74CB3T125 DS。 请提供资料给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、上面有一个拼写错误。 我想键入您找到的器件型号。 是 SN74CB3T1G125

    谢谢。

    Rami.