This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有高带宽的4通道2:1 SPDT、可支持以最短延迟实现高速信号路由

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1201106/4-channel-2-1-spdt-with-high-bandwidth-for-high-speed-signal-routing-with-minimal-latency

主题中讨论的其他器件:TS3DDR3812TMUX1574

各位专家、您好!

对于应用、我们需要一个4通道2:1 SPDT 模拟开关、用于重新路由高速电机控制信号。 由模拟开关引起的延迟不会干扰驱动电机控制的能力、这一点很重要。 我们发现 TS3DDR3812具有我们期望的特征、但它用于12通道。 是否有一些替代产品具有与 TS3DDDR3812类似的特性、但仅具有4或6个通道2:1 SPDT?  

谢谢!

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    由于您正在寻找高速信号路由、因此我要将其重新路由到高速信号 调节组、从而在此处提供更多见解!

    谢谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1574具有更好的特性:BW 2GHz、tpd 50ps、偏斜5ps (在 QFN 封装中)。