This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:带有 TIA 电路的模拟开关

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TMUX1108, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1199938/tmux1208-analog-switch-with-tia-circuit

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TMUX1108TMUX1308

大家好。 我在  TMUX1208和 TIA 电路上遇到了一些问题。

我想使用多个光电二极管和一个 TIA。

但在本例中、我选择了 PD1 (S1)、但其他 PD (S2~S8)会影响结果。

如何解决该问题?

我是否应该使用 TMUX1108而不是 TMUX1208?

































































  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我建议您改用 TMUX1308。 它具有一种称为注入电流控制的保护功能、有助于限制您在系统输出端看到的因其他信号路径(S2~S8)失真而影响结果的误差。  

    查看有关注入电流控制的此常见问题解答  

    e2e.ti.com/.../faq-how-does-injection-current-control-work-in-ti-analogue-multiplexers-switches

    此外、您在仿真中还是在基准测试结果中看到这些错误?

    谢谢。此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 感谢您的答复。

    该误差是 基准测试的结果。

    我在 simualtion 测试了它 ,但我看不到任何错误。  

    我将选中 TMUX1308并共享结果。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Kameron、我检查了 TMUX1308、但 R_on 过高(25摄氏度时为75欧姆、VDD 5V)。

    在我看来、将 TMUX1108用作双电源(VDD 2.5V/VSS -2.5V)会阻止注入电流(信号电平介于 VDD 和 VSS 之间)。

    {注入电流是输入电压(VIN)高于正电源电压(VDD +∆V)或低于接地基准(VSS 或 GND)而强制输入引脚的电流。}

    将 TMUX1108用于该系统时、我应该考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    明白了!

    只要输入信号保持在 Vdd 和 VSS 之间、任何注入电流都不应损坏 TMUX1108。  

    谢谢。此致、

    Kameron