This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518ERTWR 用于交换千兆位网络信号

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1200168/ts3a27518e-ts3a27518ertwr-for-switching-gigabit-network-signals

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TS3L501E

您好!  

我想创建一个基于 TS3A27518ERTWR 的模块来切换两个网络。 网络可以是10Mbps、100Mbps 或1000Mbps。 想法是将三个 RJ-45连接器连接到多路复用引脚、如下所示:

我有以下问题:

  1. 它能否用于将 10Mbps、100Mbps 或1000Mbps 信号从 Ax 引脚路由到两个不同的目标(连接到 Bx、CX 引脚)?
  2. 上述原理图有什么明显的问题吗?
  3. 布线的布线方式如下所示、这些布线是否存在问题。 我的意思是、在网络电缆中、有4对两根导线(共8根)、但在 PCB 上、这些对的导线应彼此靠近或计划8根导线正常、如下所示。
  4. 有几个我不能避免的通孔、它们会有问题吗?
  5. 布线宽度是0.25mm、该长度应该增加一个位?

提前感谢。

等待建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在研究的概念对我很有道理。 我有一些疑虑/建议。  

    只是为了确认您使用的是  TS3A27518E 还是 TS3L501E? 帖子显示 TS3A27518E 、但原理图中有一个 TS3A27518E。  

    请注意、TS3A27518E 的带宽 为240MHz。 因此、您可能会限制数据速率、尤其是通过交换机的1000Mbps 数据速率。  TS3A27518E 在600MHz 时具有高得多的带宽、这有可能大大减少开关中的损耗。  

    您使用的布线可能没问题、但并联的布线可能会导致交流耦合并降低您的高速性能。 过孔会影响交流性能、但有时它们是不可避免的。 如果不进行 PCB 级仿真、就很难知道它们的真实影响。 在该类型的应用中、布线宽度不如整体布线阻抗那么重要。 该厚度由 PCB 材料、电介质厚度和布线宽度决定。  

    请参阅 TI 有关高速布局指南的应用手册、以获取有关布局的最全面的信息。 其中将提供有关对高速信号进行布局和路由的最佳方法的更多信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/spraar7i/spraar7i.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。 很抱歉器件型号出错。 我使用 TS3L501E。 你已作出详细的答复,但不幸的是,我可以得出任何结论。 同样的问题是:

    开关电路是否可能正常工作?

    我如何避免您提到的针对平行线路的交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我无法保证 您的板能够正常工作、您必须运行一些 TI 通过此论坛不支持的 PCB 级仿真。 根据您的原理图、您的系统应能够以电气方式工作、但请记住高速布线的最佳实践、以确保实现最佳性能。 PCB 的最佳指导原则是 上文所链接的应用手册。  

    为了避免交流耦合、最好的办法是排除可能相互干扰的信号、例如冲突的数据线路或时钟线路。 并使所有差分对尽可能靠近、以确保具有适当的差分走线阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你这么多的答复。 我已经分离并组合了差分线路。 我想知道的是、IC 是否可用于各种数据速率的开关网络、例如10、100、1000Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、   根据数据表、TS3L501E 可以支持10Mbps、100Mbps 和1000Mbps Base-T 信号开关。 只需注意图6-1、了解  在较高数据速率下通过开关时可能产生的任何损耗。