This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8212:共享 GND

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, TMUX8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1200143/tmux8212-sharing-gnd

器件型号:TMUX8212
主题中讨论的其他器件: ISO7740

大家好、

如果 S 引脚和 D 引脚与电源引脚和 SEL 引脚隔离、那么该器件是否可以工作? 在这种情况下、电源引脚和 SEL 引脚共用同一个 GND。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "隔离"究竟意味着什么?

    S 和 D 电压必须介于 VSS 和 VDD 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    据我了解、这可能就是您要查找的信息。

    该器件不会在未选择的通道(例如 S1至 D1)上传递信号控制连接或断开的路径是控制逻辑引脚(sel1-sel4)且通道选择中不涉及电源引脚。 此外、该器件上还有一个接地引脚、用于将整个器件接地。  

    谢谢。此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Kameron、

    抱歉混淆、客户在 隔离的情况下使用 TMUX8212意味着 S/D/VDD/VSS/GND 引脚具有公共电源接地、但逻辑控制信号 SEL 引脚属于数字接地(与电源接地隔离)。 目前、它们添加了 ISO7740来 满足该要求、因为我们认为 SEL 引脚必须与 VDD/VSS 共用接地。 您能帮我确认一下是否正确吗? 如果客户不想使用 ISO7740、他们可以做些什么来满足必要的要求- 电源侧电气隔离? 非常感谢。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL 电压必须以 GND 为基准;请参阅第7.3节中的 VSEL 规范。

    在此应用中、您确实需要一个 SEL 信号隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    明白了。 谢谢。 这里没问题。