This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX154E:询问 TMUX154 U2应用程序和建议

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TMUX154E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1229571/tmux154e-asking-for-tmux154-u2-application-and-suggestions

器件型号:TMUX154E
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

 大家好、

客户希望设计 USB2.0 2:1多路复用器。


多路复用器 TMUX154ERSWR 是否能够满足此要求?

或者我们建议使用 TS3USB221?

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持所需电压和带宽的开关。

    TMUX154E 900MHz 的模拟带宽可能不足以传输480Mbps 的数字信号。 (数字信号不是正弦波;它们需要更多带宽来保持方波。)

    TS3USB221专为 USB 2.0而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    Clemens 在这里是正确的-我们希望器件具有更高的带宽、理想情况下约为1.2GHz 或更高。 TI 提供 适用于 此处链接的 USB 2.0的各种高速2:1开关

    谢谢!

    Alex