This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3384:通道故障

Guru**** 2513555 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101, SN74CBTD3384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1229992/sn74cbtd3384-channel-failure

器件型号:SN74CBTD3384
主题中讨论的其他器件:ADC121S101

您好、

客户将 SN74CBTD3384的1通道(引脚10)与3个 ADC (ADC121S101)的3个 nCS 引脚连接在一起。 有时该通道会出现故障(引脚10到引脚20、从而短接至 GND)。 该问题尚未表现出明显的忏悔、但只有该引脚具有此类故障问题。 可能的原因是什么? 可能是由于连接到3个负载而出现过流? 此外、这类开关发生故障的主要原因是什么? 我们现在可以考虑 ESD、即过流。

非常感谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、每个输入引脚和 VCC 之间的器件内部是否有 ESD 二极管? 我发现此文档 《利用关断保护信号开关消除电源排序》(修订版 C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道电流限值为128mA;不太可能超出该限值。 (或者是否有多个器件通过尝试驱动该线路而无法正常工作?)

    原因是过压、即 ESD。 这个是在一个电路板上、还是连接器/电缆或任何其他可以触摸的东西上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joyce、
    能否在线路上获得任何波形或测量值?
    此外、多路复用器上从输入引脚到 VCC 之间没有 ESD 单元。

    谢谢。
    Rami.