This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:部件未通电时的模拟输入电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235649/ts3a5017-analog-input-voltage-when-part-is-un-powered

器件型号:TS3A5017

大家好、

当 TS3A5017 VDD 没有电源电压时、如果 VD、VS 电压上升到3.3V、VD、VS 是否会漏电到 VDD?

从数据表中可以看出不可行、因为最大 Vs、Vd 电压为4.6V、而不是 VDD + 0.5V。

您可以帮助确认吗?

谢谢、此致、

怎样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    断电泄漏电流指定为 ISPWR (OFF)和 IDPWR (OFF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    克莱门斯是正确的,你也是正确的。 该器件具有称为 "断电保护"的功能( 在数据表中称为"断电中的隔离")。

    当 Vdd 没有电源时、该功能可防止反向供电(泄漏电流)对器件造成 VS/VD (source)到电源(VDD)的损坏。  

    此外、 请在建议的条件下操作该器件。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Kameron