This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:是否支持逐帧交换器?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235171/tmux646-support-switch-frame-by-frame

器件型号:TMUX646

大家好、

客户获得2个屏幕、并且想要使用 TMUX646在这2个屏幕之间切换视频信号。 他们的刷新频率为30Hz、并且希望将 SEL 切换为60Hz。

如果 MIPI 视频应用支持这一点、您能帮助评论一下吗?

谢谢、此致、

怎样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    该器件可用于 MIPI 应用、并且应该适合您的客户应用

    以下是一个 常见问题解答 、详细介绍了用于 mipi 应用的多路复用器。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Kameron