This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:该器件的 HSpice 模型和 IBIS 模型是否可用于 TI 的 PSPICE?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A4624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235069/ts5a4624-can-hspice-model-and-ibis-model-of-this-device-are-used-on-pspice-for-ti

器件型号:TS5A4624

大家好!

我的一位客户正在考虑将 TS5A4624用于他们的下一个产品。
目前、他们有关于此器件的以下问题。
请你给我答复吗?


他们希望在 PSPICE for TI 上对 TS5A4624进行仿真。
根据器件产品持有人的信息、提供了 HSpice 模型和 IBIS 模型。
这些模型是否可以在  PSPICE for TI 上使用?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kayuza:

    很遗憾、这些模型无法在 PSPICE for TI 上使用。

    综上所述、我们拥有一个 IBIS 信号完整性模型、该模型可用于 ADS 或 Hyperlynx 等若干不同的仿真器、该模型将通过通道对开关进行建模。

    此外、多路复用器通道也可以用简单的 RC 电路建模(R =导通电阻、C =导通电容) 如果 IBIS 与系统不兼容-但我建议尝试使用 IBIS 文件、因为它比简单无源器件更精密。 这里有一个很好的 常见问题解答 、可以对此提供帮助。

    如果你有任何其他问题,请告诉我!

    此致、

    Kameron