This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574 -在两个仿真卡之间切换。 基带为两个 SIM 卡供电、对于悬空信号引脚、CAN 多路复用器手柄可下拉?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235059/tmux1574-tmux1574---switching-between-two-sim-cards-baseband-provides-power-to-both-sim-card-can-mux-handle-pull-down-for-floating-signal-pins

器件型号:TMUX1574

我正在考虑使用 TMUX1574在两个仿真卡之间切换、如下所示。 GSM 调制解调器为 SIM_VCC 供电 、因此即使在多路复用器关闭的情况下、两个仿真连接器也始终都将通电。

当我在两个仿真连接器之间进行多路复用时、一个仿真卡仍会保持通电状态而没有信号、并且信号引脚可能会悬空。 多路复用器是否能够下拉悬空引脚、还是应该为每个信号线添加一个下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    TMux1574在 IO 引脚上没有集成下拉电阻器。 因此、对于该器件、我认为您需要 在每 条信号线增加一个通过50欧姆电阻接地的下拉电阻器。

    下面的 常见问题解答 更详细地介绍了该主题。

    如果您有任何其他问题、请与我联系。

    此致、

    Kameron